people in front of computer screens

技术领先地位

伊顿通过技术创新, 开发满足用户特定需求的下一代产品, 取得了持续的成功。多年来, 伊顿获得多家机构颁发的众多知名荣誉和奖项。我们的荣誉 印证了伊顿以客户为中心的宗旨, 其中包括被Frost & Sullivan评为“杰出电源质量企业”(2004年, 2005年和2008年)。

技术创新的传统

从1962年伊顿申请首个交流电源逆变器专利, 到现在为伊顿9390 UPS申报的八项新型专利, 以及直流电源整流器和电池测量技术专利, 伊顿延续着技术创新的传统。目前, 伊顿公司拥有至少264项自主专利和178项正在申请的专利。我们秉承一贯的传统, 利用我们的技术专长为客户提供其最需要的电源管理解决方案

2010 UPS产品首家获得SMaRT™认证,这使得伊顿9395在项目上能获得绿色节能的加分。
2009 首家推出能效高达99%,功率可达1100kVA的在线双转换UPS。
2007 伊顿9395推出先进的负载测试技术,从225-1100kVA无需外部负载,即可轻松进行容量测试
2007 推出跨时代的大功率三相UPS:伊顿9395。9595采用模块化结构、可自动升级设计,具有可实现最高级别可靠性的内部冗余功能。
2006 推出高功率密度和高效率的伊顿BladeUPS系列机架式UPS,该产品采用单台12kVA的模块组成N+1并联冗余系统,功率高达60kVA。系统可以配置模块化配电单元。
2005 首家推出具有全功率测试功能的UPS,不用外部负载即可进行内部工作状态转换和现场调试测试。
2005 首家推出具有满功率电池放电功能的UPS,可独立于所接的负载而进行电池容量测试。
2004 推出高达160kVA的 模块化无变压器UPS。电源性能、电池管理、可升级式构架、灵活性和便捷的服务都无与伦比。
2003 首家推出用于高密度机架应用的3U结构 6 kVA UPS,将功率密度提高了33%
2003 首家推出功率密度大于10W/立方英寸的3kW DC电源整流器模块
2003 推出用于高频电源逆变器的第二代无线并机技术
2002 首家在机架式UPS上实现双电源输入
2002 首家推出具有给手机发送文本消息(SMS)以报警和获得设备状态能力的DC电源系统
2002 首家推出内置100Mbps集线器的网卡
2001 首家推出专门为包括“网络化电源”在内的IT应用设计的HFSM DC电源系统
2001 首家推出集成网络监视和辅助控制功能的DC电源系统
2001 推出新款3 kVA UPS,可将功率密度提高40%
1998 首家推出具有电池后备时间预测功能的DC电源系统
1997 首家推出具有主动电压控制(AVC)功能且可将总线电压维持在±0.01V以内的DC电源整流器模块
1997 首家推出在典型负载下效率大于92%的DC电源整流器模块
1996 首家推出具有无线 并机 功能的UPS
1993 首家推出具有 负载分区供电功能的UPS
1993 首家在UPS中采用 ABM 技术延长电池寿命
1992 首家推出功率密度大于5W/立方英寸的DC电源整流器模块
1991 首家推出基于微处理器的DC电源系统控制器
1989 首家推出高频无变压器UPS
1987 首家推出专门为电信行业设计的高频开关模式机架式电源系统
1987 首家在UPS中采用高频脉宽调制(PWM)技术和基于微处理器的诊断功能
1986 首家推出电信行业使用的200W高频开关模式的商用DC电源系统
1986 首家推出计算机机房用100 kVA以上的UPS
1982 首家推出适用于计算机机房的UPS
1982 首家推出专为办公室设计的UPS
1976 首家推出可供应急照明用高压气体放电灯使用的UPS
1972 首家推出具有容错技术的并联UPS
1972 首家推出全数字控制UPS
1968 首家推出结合了电池充电器和逆变器的商用UPS
1962 首家推出交流电源逆变器